Renesas Synergy™

FAQ 1005755 : ルネサス エレクトロニクス社の事業展開は、どのような位置づけになっていますか。

おもな事業は、シリコンのウエハなどを中心とした材料を調達し、半導体デバイスを製造しています。
マイコンなど、お客様のシステム設計に開発ツールが必要な製品については、自社製のツールを製造するほか、サード・パーティ(協力会社)様にもツールをご提供いただいています。
なお、当社製品の販売については、販売店制度を導入しており、お客様には各販売店様を 通じてご購入いただいています。価格や納期についてのお問い合わせをいただくことがありますが、たとえば電気製品を購入するときには、メーカではなく電気 屋さんに確認されると思います。当社製品も同様で、価格や納期については販売店様が対応しています。特に価格については、価格公正法と独占禁止法に基づい て、当社がお答えすることはできません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください