Renesas Synergy™

FAQ 1007331 : エントリRAMは、グローバル配列またはローカル配列のどちらでも問題ないでしょうか?

どちらでも問題ありません。グローバル配列とした場合,その配置場所は内蔵RAM 領域,外部RAM 領域のどちらでもかまいません。
関数で使用するスタック上に確保することも可能です。ただしスタック上に確保する場合は,フラッシュ関数を利用している間は上位の関数によって開放されな いという条件が必要です。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください