Renesas Synergy™

FAQ 1006878 : uPD78F0058に、オンボードで書き込むための接続について教えてください。

回路構成として以下のようにしてください。

Vpp スイッチまたはジャンパで書き込み時にはライタと接続、 通常動作時にはグランドに接続できるようにする。
RESET ボード上のリセットとライタ側のどちらからでもリセットがかけられるようにする。 または、書き込み時にはライタ側通常動作時にはボード上の回路に切り替えられるようにする。
X1,X2 ボード上のクロックが使える状態のままにしておく(何もしない)。
シリアル 書き込みに使用するシリアル・チャネルをライタと接続できるようにする。
Vdd、Vss ライタと接続できるようにする。

その他の信号は通常使用状態そのままで結構です。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください