Renesas Synergy™

FAQ 104876 : 【フラッシュメモリ】 シリアルライタ用の書き込み制御プログラムは、納入時に格納されているのか。[2003/12/08]

シリアルライタ書き込み制御用プログラムは、ブートROM領域に格納されています。
シリアルライタを使用する予定がある場合、パラレルライタによる書き換えで、誤ってブート領域をイレーズしないように注意してください。 (#103095)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3850A
38D2
38D5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください