Renesas Synergy™

FAQ 103651 : 特定のアドレス空間のキャッシュをOFFに出来ますか?

SH-3、SH3-DSPのアドレス空間の内、P2領域はキャッシュ無効となりますので、キャッシュOFFで使用される場合は、P2領域を使用して下さい。

また、P0領域はキャッシュ有効ですので、キャッシュONで使用される場合はP0領域を使用下さい。

 

 

適用製品

SH7710
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください