Renesas Synergy™

FAQ 107095 : I2CバスI/Oエキスパンダのシリアルデータ入力の最大入力周波数を教えてください。

(1)M62383, M62384以外ではデータシートのCLK*1の"H"、"L"の入力規定値(tCKH, tCLK)の最小が200nSですので、2.5MHz(周期400ns) max.となります。

(2)M62383, M62384では10MHz max.です。

*1:CLK端子はM62383では名称がSCKx端子およびSCKy端子に、M62384ではSCK端子になります。

 

 

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ(コンバータ)
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください