Renesas Synergy™

FAQ 1007259 : V850/SF1のシリアル・インタフェース (UART) の送受信完了を割り込みを使わずに行う方法がありますか?

割り込みをマスクしておいて、STIC0 (または STIC1) のビット7 がセットされるのをプログラムで確認 (ポーリング)し、セットされていたら送信完了と判断してください。
受信に関しては CSIC1 (または CSIC3) を確認してください。
どちらの場合にもセットされていたら完了で、プログラムでフラグをリセットしてください。

 

 

適用製品

V850/SF1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください