Renesas Synergy™

FAQ 1007057 : 割り込みを使わずに送受信の完了を確認する方法を教えてください。

(1)の設定の内で M_CTRLnIE をクリアしたり、CANIC のマスクをセットすると CPUに割り込みを発生しません。
ここで、CnINTPCnINT1/0 ビットで保留された割り込みを調べてください。
その上で、ビットが立っていたらそれをクリアしてください。
この場合、CnIEE_INT0 及び E_INT1 は必ず許可しておく必要があります。

 

 

適用製品

V850ES/Fx
V850/SF1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください