Renesas Synergy™

FAQ 104877 : M66590について、VIFを5Vとしている場合、外部クロックのHレベルは5Vでよろしいのでしょうか?

3.3vのクロックとしてください。
M66590データシートの4.4章 電気的特性(VIF=4.5~5.5v)の"VIH"を参照ください。

#対象デバイス:M66590

 

 

適用製品

M66590
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください