Renesas Synergy™

FAQ 1010623 : 2SK1522Eのデータシートには、Drain peak currentの仕様が200Aとあり、条件が「PW≦10μs,duty cycle≦1%」となっています。これはどのような意味でしょうか?

PW≦10μs,duty cycle≦1%は、(a)1周期の1%(以下)の期間に(b)パルス幅が10μs(以下)のパルスが印加されることを意味します。
2SK1522Eでは、この条件でチャネル温度が定格内のとき、最大200Aまでドレイン電流が流せることを意味します。

 

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください