Renesas Synergy™

FAQ 1006818 : UPD78E9860に内蔵されたEEPROMの値は初期状態ではどうなっているか。

現状では工場出荷時のEEPROMの値は"00"です。
なお、これはデバイスとして保証されている値ではなく、現状の値です。製造上の変更等により変わる場合もございますのでご注意ください。

適用製品

UPD78986x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください