Renesas Synergy™

FAQ 105285 : システムクロック40MHz時、HCAN2を ビットレート0.5Mbpsに設定する場合の設定例を教えてください。

ビットレートは、下記の式により算出されます。
ビットレート = fCLK/{(BRPで設定されたTQ数) × (1+TSEG1で設定されたTQ数 + TSEG2で設定されたTQ数)}

システムクロック(Φ)=40MHz時、ビットレート0.5Mbpsに設定する場合の設定例は下記の通りです。
fCLK = システムクロック(Φ)/2 = 20[MHz]
BPR = B'00000001(2TQ)
TSEG1 = B'1010(11TQ)
TSEG2 = B'111(8TQ)

ビットレート = 20/{(2) × (1+11+8)}
      = 0.5Mbps

適用製品

SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください