Renesas Synergy™

FAQ 1006874 : クロック 12.5MHzのとき、ボー・レートを 4800bpsにするための設定を教えてください。

設定は以下のとおりです。
(1) PRM1 = 02H
(2) TMC1 = 82H
(3) CR10 = 08H
(4) BRGCn= 72H

(1) タイマ1 の動作クロックを fxx/4に設定
(2) タイマ1 をインターバル・タイマ・モードで動作
(3) 比較値として 8をセットする、これでタイマ 1 から 18分周 ((8+1)×2) された 173,611Hz が得られます。
(4) これをボー・レート・ジェネレータで 36分周する (5ビット・カウンタで 18分周してさらに 1/2 する)。
これで、4822.5Hz が得られます。これが、4800bpsに一番近い値になります。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください