Renesas Synergy™

FAQ 103671 : SH7618がソフトウェアスタンバイモード中に、外部デバイスからSH7618のHIF用内蔵RAM(HIFRAM)をアクセスすることは可能でしょうか?

ソフトウェアスタンバイモード中は、外部デバイスからHIFRAMをアクセスすることはできません。

ソフトウェアスタンバイモード中は、HIF制御端子を同期化する回路が動作していないため、外部デバイスからのアクセスを受け付けないためです。

割り込み(NMI、IRQ)または、リセットによりソフトウェアスタンバイを解除した後、HIFRAMへのアクセスを行ってください。

適用製品

SH7619
SH7618
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください