Renesas Synergy™

FAQ 105481 : ホストインタフェース機能を使用しない場合、HIFMD端子の処理はどのようにすればよいですか?

HIFMD端子は、汎用入出力端子と兼用していますが、初期値はHIFMD機能が選択されるため、端子処理が必要です。

ホストインタフェース機能を使用しない場合は、HIFMD端子をプルダウンしてください。

適用製品

SH7619
SH7618
SH7606
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください