Renesas Synergy™

FAQ 1006778 : uPD780078に SRAM等を外付けする場合の接続方法を教えてください。

接続例としては、下記の回路か ユーザーズ・マニュアル の図20-8 をご参照ください。

外部RAMの容量が 32Kバイトありますが、添付の回路では 4Kバイト・モードでの例を示してあります。
これ以上の容量を使用されたい場合には 16Kバイト・モードや 64Kバイト・モードを利用されるか、 内部ROMをできるだけ確保したい場合には、4Kバイト・モードを使用して、 出力ポートを RAMの A12-14 に接続すること(バンク・スイッチ)が考えられます。

なお、タイミングでは、リード時にデータ・バス上のアドレス出力が切れない状態で SRAMからデータが出力され、一時的にデータが衝突する事が考えられます。
この対策としては SRAMに対する OE信号の立ち下がりだけをを遅延させることが考えられます。
この対策を行った場合には、リード時のタイミングが間に合わなくなりますので、 WAITを挿入する設定を行ってください。

また、タイミングは使用される電源電圧やクロック速度で異なりますので、 実際の使用条件に合わせた見直しを行ってください。

適用製品

UPD78007x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください