Renesas Synergy™

FAQ 104744 : 【CPU】 ノイズ等の要因で、ROM、RAMが割り当てられていない領域をプログラムカウンタが指定すると、どうなるか。[2003/06/27]

次に実行する命令として読み込むROMデータは不定で、動作も不定となります。 (#101902)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください