Renesas Synergy™

FAQ 105534 : 【端子】 QzROM版でのP40/(VPP)端子の処理は、どのようにしたらよいか。[2005/11/15]

P40/(VPP)端子を入力ポートとして使用する場合、P40/(VPP)端子のできるだけ近くに5kΩ程度の抵抗を直列に挿入してご使用ください。
P40/(VPP)端子が未使用の場合、マイコンのVSS端子に供給しているGNDからできるだけ近いGNDパターンに最短で接続してください。また、 5kΩ程度の抵抗を直列に挿入しGNDに接続する事でノイズ耐量を改善できる場合があります。このときも上記同様に、マイコンのVSS端子に供給している GNDからできるだけ近いGNDパターンに最短で接続してください。

●理由
P40/(VPP)端子は内蔵QzROMの電源入力端子です。QzROMへプログラムを書き込む時に、書き込み電流が流れるようにP40/(VPP)端子 のインピーダンスを低くしているため、ノイズが侵入し易くなっています。P40/(VPP)端子からノイズが侵入すると、QzROMからの命令コード、 データの読み出しが正常に行なわれず、暴走の原因となります。(#105567)

 

 

適用製品

3823
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください