Renesas Synergy™

FAQ 1002733 : uPD780054で、アナログとデジタルの電源&グランド同士を接続した場合、 ADCの特性を出せないでしょうか?

アナログとデジタルの電源関係を共通にすると、ご質問のようにデジタル側の影響を受けます。
しかし、別の電源を用意するとコストが掛かります。
どの程度の精度を要求するかで電源回路は変わります。お客様の仕様に合わせてご判断ください。

適用製品

78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください