Renesas Synergy™

FAQ 106789 : 内蔵Flashが、納入された状態でCPUを動作させるとどのような動作になるのでしょうか。

Flashに未書き込みの状態で、動作させると誤動作しますのでそのような使い方は行わないで下さい。

 

 

適用製品

SH7211
SH7124, SH7125
SH7147
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください