Renesas Synergy™

FAQ 1002634 : HIBERNATE命令でハイバネートモードになり、何らかの割り込みで起動されると HIBERNATE命令後に復帰するのでしょうか。

Hibernateモードになってから、
POWER入力 → ElapsedTimer割り込み→ DCD#割り込み → GPIO(12:9),(3:0)割り込み
でFullspeedモードに復帰します。

適用製品

UPD30122F1-180-GA2
UPD30131F1-200-GA2-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください