Renesas Synergy™

FAQ 105010 : 【CPU】 データポインタがRAMの配置されていない領域を示しているときに、書き込み、読み出しを行うと、どうなるか?[2003/07/04]

データポインタがRAM領域外を指定している状態で、書き込みを行ってもRAMの値は変化しませんが、読み出しを行うとレジスタAの値が不定になります。
なお、書き込み/読み出し以外の同時実行の演算処理(レジスタXの排他的論理和演算、レジスタYの演算、その結果によるスキップ処理)は実行されます。 (#101878)

 

 

適用製品

4286
4508
4509
4559
455A
4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください