Renesas Synergy™

FAQ 1004870 : uPD784936の LOCATION 0FH の場合 RAMアクセスは、24ビット命令にする必要がありますか?

いいえ、メモリの領域により 24ビット命令でなくても可能な領域がございます。
saddr と呼ばれる領域 (0XFD20H~0XFF1FH:X はLOCATION命令で 0か Fになる)については、 8ビットの offsetでのアドレシングが可能です。

 

 

適用製品

UPD784xxx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください