Renesas Synergy™

FAQ 107096 : I2CバスI/Oエキスパンダを電源オフの状態でLD端子、CLK端子、DI端子およびDO端子に信号を加えても問題ありませんか?

電源オフ時には3線式シリアルバスの各端子には信号を加えないでください。バスラインからこのICに電流が流入し、同一バスにつながっている他のIC同士のデータ転送が正常に行えなくなる可能性があります。またこのICの故障につながる可能性があります。

 

*:LD端子はM62383では名称がSLDx端子およびSLDy端子に、M62384ではSLD端子に、M62362ではBS 端子に、M62376ではEN端子になります

*:CLK端子はM62383では名称がSCKx端子およびSCKy端子に、M62384ではSCK端子になります

*:DI端子はM62383では名称がSDIx端子およびSDIy端子に、M62384では名称がSDI端子に、M62376ではSI端子となります

*:DO端子は名称がM62376ではSO端子となります

 

 

 

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ(コンバータ)
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください