Renesas Synergy™

FAQ 1002662 : CSIを送信および受信モードで動作させる場合 (CSI_MODEREGのTRMD=1)、 受信DMAの起動方法は?

送受信の場合、送信データが揃わないと転送できないので、T_FIFOEとT_DMAEN を設定しておけば、自動的に送受信を開始します。
送信と受信は同時なので、「送信データ数 = 受信データ数」となり、 送信データにトリガをかければ受信データ数を制御できます。

適用製品

UPD30131F1-200-GA2
UPD30131F1-200-GA2-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください