Renesas Synergy™

FAQ 103573 : SCI使用時、SCK端子の入力指定は、その端子に対応するポートコントロールレジスタ(PCR)で設定するのですか?

SCI使用時のSCK端子の入出力指定は、シリアルモードレジスタ(SMR)のCOMビット、シリアルコントロールレジスタ(SCR)のCKE1,CKE0ビットで行います。対応するポートのPCRへの設定は必要ありません。

 

 

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください