Renesas Synergy™

FAQ 106386 : SH7710の周波数制御レジスタ(FRQCR)に設定する値に制限はありますか?

CPUのクロック動作モードによって、FRQCRに設定可能な値があります。

ハードウェアマニュアルの内蔵発振回路(CPG)の章中に、「クロックモードとFRQCR 値の可能な組み合わせ」の表が掲載されています。FRQCRへの設定値は、この組み合わせ表から選択してください。それ以外の値が設定された場合は、動作保証できません。

適用製品

SH7710
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください