Renesas Synergy™

FAQ 103405 : MTUの相補PWMモード時にバッファレジスタの更新を行いましたが出力波形が変化しません。

相補PWMモード時にバッファレジスタの更新を出力波形に反映するタイミングは、バッファレジスタであるTGRD_4に書き込みを行ったときです。よって バッファレジスタであるTGRD_4を変更しない場合でも、その他のバッファレジスタの更新をする場合には必ず最後にTGRD_4に書き込みを行って下さ い。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください