Renesas Synergy™

FAQ 103334 : SHマイコンの周辺モジュールの一部が全く動作をしません。

SHマイコンの内蔵周辺モジュールがモジュールスタンバイ状態に設定されている可能性があります。

モジュールスタンバイ中のモジュールにアクセスした場合、読み出しは不定値が読み出され、書込みはできません。

モジュールスタンバイ状態を解除するためにはモジュールストップコントロールレジスタの対応するモジュールのMSTPビットを0にクリアしてください。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください