Renesas Synergy™

FAQ 105280 : 機能選択レジスタで周辺機能出力を選択しているときにポートの出力を行う場合は、どのような設定手順か?

ポートレジスタと方向レジスタで出力ポートとレベルの設定を行った後に、機能選択レジスタで入出力ポートに切り替えてください。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください