Renesas Synergy™

FAQ 106432 : 【I/Oポート, 割り込み, LCD】 LCDの昇圧回路を使用しない場合のP70/C1/INT01端子、P71/C2/INT11端子処理について [2006/10/26]

P70/INT01、P71/INT11としても使用しない場合は、抵抗を介してVSSに接続し、昇圧回路を禁止状態(昇圧回路制御ビットを"0")にしてください。誤動作等を考慮してこのビットに周期的に上書きすることを推奨します。
P70/INT01、P71/INT11として使用する場合も、昇圧回路は禁止状態に設定し、誤動作等を考慮してこのビットに周期的に上書きすることを推奨します。 (#106433)

 

 

適用製品

38D5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください