Renesas Synergy™

FAQ 1002550 : それでは、データ・シートに、TDK製 8.0MHz,8.38MHz 発振子での電源電圧は 2.0~5.5V となっているのはどうしてでしょうか?

これは、発振子メーカが発振特性を示している物です。
マイコンとしてこの電圧まで保証できる訳ではございません。

 

 

適用製品

UPD78002xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください