Renesas Synergy™

FAQ 107094 : デジタル電源が投入されてからリセットを解除するまでの時間に規定はありますか?

デジタル電源投入からリセット解除及びクロック入力開始までのタイミングは、下図の通りです。

*1: RESET端子はM62384では名称がRST端子に、M62392, M62393ではR端子になります。

*2: CLK端子はM62383では名称がSCKx端子およびSCKy端子に、M62384ではSCK端子になります。

*3: 3線式シリアルバスの製品に適用します。

 

 

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください