Renesas Synergy™

FAQ 105355 : H8/38602Rグループのハードウェアマニュアルのピン配置図にて、IRQ1、IRQ0に( )付きのものがあります。何の意味があるのでょうか。

IRQ0,IRQ1はポート機能コントロールレジスタ(PFCR)の設定により、()の端子にリロケーション可能となっています。デフォルト設定(PFCRの初期設定)ではないために()で表現しています。

 

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください