Renesas Synergy™

FAQ 1010177 : フォトカプラのデータシートで発注型名の途中に「V」付きの製品はDIN EN60747-5-2認定品と書いてありますが、例えば「V」付きフォトカプラを「V」無しのフォトカプラに置き換えても機能上または実装上問題ないでしょうか。

「V」付きと「V」無し品は、機能上または実装上は同等の製品です。違いは、ドイツの安全規格(VDE)を認定されているものが「V」付き品となります。セットでVDEを認定する際、またVDE認定品としてセットを出荷する場合は、「V」付き品をご採用ください。

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください