Renesas Synergy™

FAQ 103607 : H8/3664グループとH8/3694グループの違いを教えてください。

内蔵機能及びピン配置は同じです。相違点は以下の3点です。

・動作周波数がH8/3664では2~16MHz/4.0~5.5VだったものをH8/3694では2~20MHz/4.0~5.5Vと高性能にしました。

・H8/3694はI2CバスI/Fの使い勝手を向上しました。

・H8/3694はオプションとして、パワーオンリセット(POR)と低電圧検出機能(LVD)を選択できるようにしました。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/3694
H8/3664
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください