Renesas Synergy™

FAQ 1007319 : V4181の SDTIMINGREGレジスタの各ビットの機能は?

V4181AのMEMCTRL, MEMTCTRLレジスタに相当し、次の設定機能を持ちます。

TRASビット : ACT-PREコマンド発行間隔
TRCビット : ACT-ACTコマンド発行間隔
TRPビット : PRE-ACTコマンド発行間隔
TRCDビット : ACT-READ/WRITEコマンド発行間隔

 

 

適用製品

UPD30181AF1-131-GA3
UPD30181GM-66-8ED
UPD30181GM-66-8ED-A
UPD30181AYF1-131-GA3
UPD30181AYF1-131-GA3-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください