Renesas Synergy™

FAQ 106217 : マーク仕様書が2種類(ゴム印用 or レーザーマーク用)あるのですが、 どちらを使用すればいいのですか。

品種により対応可能なマークの種類が異なりますので、最寄りの販売部門、または特約店までお問合せの上、ご使用願います。

適用製品

H8/300Hシリーズ ROM発注
H8/300H Tinyシリーズ ROM発注
H8/300Lシリーズ ROM発注
H8/300シリーズ ROM発注
H8Sファミリ ROM発注
SuperH RISC engine ファミリ ROM発注
HMCS400 ファミリ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください