Renesas Synergy™

FAQ 1008916 : アイドル状態(Idle State)

システム的には、CPUが周辺デバイスにアクセスをしていない状態のことですが、双方では意味が異なります。

CPU側では、周辺デバイスのリカバリ時間を確保するために、アイドル・サイクルを挿入して、そのデバイスをアクセスしないようにする期間のことです。
関連用語:リカバリ時間

周辺デバイス側では、CPUがリードやライトのアクセスをしておらず、アクセス待ちの状態のことをアイドル状態といいます。この状態のとき、CPUはアクセスをすることができます。
なお、通信デバイスが送受信を行っておらず、回線にデータがない状態のこともアイドル状態といいます。このとき、回線はマーク状態(ハイ・レベル)やアイドル・パターンの送出になっています。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください