Renesas Synergy™

FAQ 1011569 : 長期製品供給プログラム(PLP)適用期間=製品供給期間と考えてもいいですか?

PLP期間は、あくまで、“特別なライフサイクル管理”を行っている期間であり、PLP期間終了後は、通常のライフサイクル管理に移行します。通常管理移 行後の生産期間は、需給状況等により判断させて頂いております。また、EOLを実施する場合は、当社既定(JEDEC(JESD48B)準拠)に則り、事 前アナウンスを行います。

適用製品

長期製品供給プログラム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください