Renesas Synergy™

FAQ 1009897 : アシンクロナス SRAMのスタンバイ電流の「Max値」と「Typ.値」の違いを教えて下さい。

「Max値」とはこれよりも大きな値にはならない『保証値』です。一方「Typ.値」は複数サンプルを測定した場合の分布の中心値となる値であり『参考値』、すなわち保証値ではありません。

適用製品

Asynchronous SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください