Renesas Synergy™

FAQ 1005964 : オペアンプのSVR(電源変動除去比)とは?

電源電圧を変化させた場合に変動した入力オフセット電圧との変動比です。
SVR(電源変動除去比)は、電源のリップルやノイズに対しデバイスとしてどの程度抑えられるかが示されます。

SVR=△(V+-V-)/△VIO


例) uPC801におけるSVRは、typ:76dBです。これによりSVRは6.3×103倍であり仮に電源電圧が外乱により0.5V変動した場合、VIOは79μVの変動となります。

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください