Renesas Synergy™

FAQ 1005908 : データシート:電気的特性に応答時間とパルス応答特性Ⅰ(出力がH⇒Lへ変化)とパルス応答特性Ⅱ(L⇒H)では応答時間が異なっています。応答時間の規定をどのように解釈すれば良いのでしょうか。

パルス応答特性ⅠとⅡとの比較ではパルス応答特性Ⅱの方が応答時間を要します。パルス応答特性として電気的特性に記載する場合には、悪い特性値(応答時間 であれば遅い時間の方)をご提示し、お客様の危険を回避しています。
従いまして出力がLからHとなるパルス応答特性Ⅱのケースにて規定をしています。

〔応答時間〕

〔パルス応答特性〕

適用製品

コンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください