Renesas Synergy™

FAQ 1005907 : コンパレータの電気的特性は概ねオペアンプと同様(Vio,Ibなど)ですがコンパレータの電気的特性に「応答時間」とあります。これは何を規定しているのですか?

コンパレータへの入力信号が基準電圧(Vref )を超えてから出力の振幅が50%に至るまでの時間を規定しています。

適用製品

コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください