Renesas Synergy™

FAQ 107057 : 740ファミリ用Cコンパイラパッケージ(M3T-ICC740) V.1.01 Release 02でROMの先頭アドレスを変更するにはどうすればよいでしょうか?

以下の手順で設定してください。

  1. "ビルド"メニューの"IAR ICC740 Toolchain"をクリックする。
  2. "link"タブにおいてカテゴリ"Memory"を選択する。
  3. テキストボックスの"CODE 000C080-0000FEFF"の行をダブルクリックする。
  4. オープンしたダイアログボックスで"Start address:"を0x1080等に変更する。
  5. "OK"をクリックして完了する。

 

 

適用製品

740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください