Renesas Synergy™

FAQ 1002595 : 異なる場合にはその理由と、ずれるクロック数が一定なのかどうかを教えてください。

優先度の高い DMA の影響の場合にはカウント値を読み出すタイミングがずれるのは当然かと思いますし、 ノイズ除去の場合には外部からの入力信号とノイズ除去クロックが非同期のためにサンプリング周期分は変動します。
いずれの場合にもその影響は一定にはなりません。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください