Renesas Synergy™

FAQ 1002737 : uPD78F0034Aで、電源をバックアップする場合、VDD1だけでよいでしょうか?

VDD1だけではだめです。
AVDDと VDD0と VDD1は必ず同じ電圧にする必要があります。
これらはノイズ対策のために別端子になっているだけであり、 内部的には寄生回路で繋がっているので、そこに電流が流れてバックアップ効果が低下します。

 

 

適用製品

UPD78003xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください