Renesas Synergy™

FAQ 105587 : 【低消費電力機構】  キーオンウェイクアップの復帰条件はエッジか、レベルか? [2006/01/13]

ポートP00~03、P20、P21、D2、D3はレベルを判定して復帰します。
ポートP10~13、INT端子は、復帰条件にレベル/エッジを選択することができます。復帰条件に関してはデータシートをご参照ください。

  • 復帰条件がレベルの場合
    "L"レベル入力を例にとると、キーオンウェイクアップ機能有効端子が"L"入力状態でRAMバックアップモードに遷移すると、すぐに復帰します。
  • 復帰条件がエッジの場合
    立ち下がりエッジを例にとると、キーオンウェイクアップ機能有効端子が"L"入力状態でRAMバックアップモードに遷移した場合、一度"H"になった後の"L"入力で復帰します。
    有効エッジが入力される端子以外のキーオンウェイクアップ機能有効端子は、選択した復帰条件と反対の状態にしてください。立ち下がりエッジを選択している場合は"H"レベルに、立ち上がりエッジを選択している場合は"L"レベルにしてください。

(#105597)

 

 

適用製品

4508
4509
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください