Renesas Synergy™

FAQ 1002754 : PA-78P4026GCと PG-1500とを用いて uPD78P4038GC-8BT の書き込みは可能でしょうか?

お奨めできません。
PA-78P4026GC は GC-3B9 タイプのパッケージに対応したものです。 このPAで 8BTタイプのデバイスを書き込む場合、デバイスの置き方が悪いと接触不良を起こし、 書き込みを失敗することが考えられます。
uPD78P4038GC-8BT の書き込みには PA-78P4038GC-8BT をご利用頂くことをお奨め致します。

 

 

適用製品

UPD78403x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください