Renesas Synergy™

FAQ 106688 : 【端子】 CNTR0出力の初期出力レベルは? [2007/06/21]

CNTR0出力の初期出力レベルは"H"(ハイインピーダンス状態)です。

D4/CNTR0端子機能選択ビット(W50)=0のとき、端子からはポートD4の出力ラッチの値が出力されますが、内部ではCNTR0出力は初期化("H")された状態になります。
また、CNTR0端子機能選択ビット(W23)で選択しているタイマが停止しているとき、CNTR0出力は初期化("H")された状態になります。

したがって、CNTR0出力は、出力開始後次のタイマアンダフローまでは"H"(ハイインピーダンス状態)になります。(#106710)

 

 

適用製品

4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください